This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:可闻噪声问题+低 ESR 电解电容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570466/lp8553-audible-noise-issue-low-esr-electrolytic

器件型号:LP8553

为同事发布:

该器件能否支持 Cout 的低 ESR 电解电容器? 在该器件上、当负载为20mA 时、会出现可闻噪声问题。 目前正在考虑使用开关频率、电感器和电容器值来调节电压纹波、但到目前为止没有任何工作。

还将研究低噪声陶瓷电容器。

无法访问 EEPROM、因此无法使用相移 PWM 模式。

还有其他想法吗?

谢谢、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    我们尚未在该部件上尝试使用 COUT 的电解电容器。 我们需要在工作台上查看它以进行确认。 我也会向设计人员咨询。

    低噪声陶瓷是您的最佳选择。 如果您继续使用电解质盖、您仍然需要并联一个小型0402陶瓷电容器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    哈里尼