This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60204:平均电流为30mA、但(非常小)峰值为180mA

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60204, TPS61091, TPS60120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177185/tps60204-average-current-30ma-but-very-small-peaks-of-180ma

器件型号:TPS60204
主题中讨论的其他器件: TPS61091TPS60120

tps60204数据表指出、它 可以连续提供(最小值) 100mA 电流。

我想为 esp32C3微控制器供电(在低功耗模式下)。

但是、在蓝牙传输期间、它将消耗最大180mA 的微小峰值(例如、每250ms 为2ms)。

我使用功率分析器测量了该器件、峰值很小、最小功耗约为16mA、最大值为180mA、平均值为25mA。

功率高于100mA (甚至高于50mA)时、没有大的时隙。

那么、我可以使用该器件吗? 或者应该切换到 TPS61091。
对于我的应用程序来说、这似乎有点过分...

我的器件由电池供电、2节 AAA 碱性电池。

我喜欢在 TPS60204上使用低电池电量警告。

还有其他建议吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frits Jan、

    一般而言、在本应用中使用 TPS60204时不会出现问题。 如果纹波过高、可能需要增加输出电容器。 只要电荷泵有时间对其进行再充电、电流峰值就会由输出电容器提供。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 那么输出电容器应该是多高? (我能不能太高?)

    我还发现 tps60120具有200mA 的输出、

    我可以用这个代替,但对我来说,这感觉是一种过死。

    此外、与 tps60204相比、tps60120具有奇怪的效率曲线。 并且占用的空间更大…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frits、

    在第一次测试中、我不会增加输出电容器。 只有在峰值电流期间电容放电过大时、我才会增大电容。 一般而言、只要有足够的时间对其进行充电、几乎没有限制。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试完成后、我得出结论、tps60204无法为 sp32-C3的启动提供足够的电源。 我使用了 TPS60120。