This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RT9824 (Richtek)多电压检测器的更换

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3307, TPS3306, TPS3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569469/the-replacment-for-rt9824-richtek-multi-voltage-detector

主题中讨论的其他器件:TPS3307、 TPS3306、 TPS3305

尊敬的团队:

我们是否有合适的复位器件来替代 RT9824多电压检测器?

谢谢、此致、

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JY、

    我相信 TPS3307是一个很好的替代产品。 它具有3个电压监控通道、与 RT9824类似的手动复位(MR)功能、采用相同的封装、更短的固定延迟时间、更低的电源电流以及其他优势。

    在此处查找数据表: www.ti.com/.../tps3307.pdf

    在以下位置查找适用于其他各种电压检测器的有用选择指南: www.ti.com/.../slyt361d.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!



    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    这是一个很好的竞争设备...我们将尝试、
    一个问题是、它中没有电视应用所需的手动复位功能。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JY、

    TPS3307具有手动复位(MR)功能。 它位于引脚7。 查看我提供的数据表。 TPS3306 (类似器件)没有手动复位功能、因此这可能是您所看到的。 如果您需要手动复位和看门狗计时器功能、请查看 TPS3305。

    如有任何问题、请随时与我联系。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    很抱歉、、你是对的。 我明白了 如果我们在第一页的方框图中更新它、那将会更好...

    再次感谢!!!!!!!

    此致、

    JY