This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-Q1

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178045/lm5170evm-bidir-lm5170-q1

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

早上好

我有关于 LM5170EVM-BIDIR 的问题、我有两个模块、我的输入为24伏、因此数据表告诉我可以将12 V 输入连接到24 V 输入、对吧? 另外、我想获取电感器电流或输入电流的值、以便我如何获取信号、因为我没有看到电感器电流或输入电流的引脚。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    是的、您可以将24V 电压应用于12VDC 端口。

    您可以通过在 VIN 端口上插入一个串联的 DMM 来测量输入电流。 为了测量电感器电流、您可以测量 R21或 R32两端的电压、但这些是敏感节点、因此您可以在测量过程中更改行为。

    如果您想使用示波器进行测量、则需要通过向其中一个电感器支脚注入一根导线来打开电流环路。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这个模块运行在100KHz 开关频率下、我的模型运行在25KHz FSW 下、我需要将两个模块与 FSW 25KHz 并联、那么可能的引脚排列是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    如果您希望在开关频率的1/4上运行功率级、我怀疑组件仍然是正确的。 请使用 Excel 计算器进行检查。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    由于我没有收到您的回复、我希望您能解决问题、我现在将关闭此主题。 如果还有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。

    此致、
    Brigitte