This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2736:LM2736、高负载压降

Guru**** 2525330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736, LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570428/lm2736-lm2736-voltage-drop-with-high-load

器件型号:LM2736
主题中讨论的其他器件: LM2734

我使用德州仪器(TI) Webench 设计了一个采用 LM2736的电源(请见所附)。 该稳压器为 MCU 和一些传感器供电。 该板还具有一个典型功耗为360mA、最大电流为575mA 的 LCD、在这两种情况下均用于控制器和背光。

  • 如果没有 LCD、则电路板启动时不会出现任何问题。
  • 如果我先连接 LCD、然后再为电路板加电、则 LM2736和其他器件(二极管、电感器)会变得非常热、电压从3.3V 降至2.5V、MCU 将无法启动。
  • 如果我为电路板加电、然后插入 LCD、LM2736就可以解决任何问题、我有3.3V 电压、它不会变得太热。  

如果我尝试提供初始高电流、LM2736似乎不会启动。 我对开关电源不是特别满意、(或如何对其进行调试)有哪些问题可以解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM2736的软启动时间非常快、为200 μ s。 您可能会在启动期间达到电流限制。 您能否在启动期间显示 SW 节点和 Iout 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SW 节点 Rith?

    如果正确、以下是几种波形、首先连接 LCD:

    和白线:

    Iout 波形 migth 需要我一段时间、因为我需要修改电路板、使其具有串联电阻或其他东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我将一个1 Ω 电阻器与负载串联、并测量其两端的电流、使 LCD 白:

    插入 LCD 时:

    LCD 的峰值电流接近 LM2736的750mA 限值、这是问题吗? LM2734的限值为1安培、您认为是否可以更改 LM2736的限值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    对于 LM2736、您可能会达到电流限制。

    您知道、这是750mA 的最大负载额定值器件、从屏幕截图中可以看出、峰值电流非常接近此限值。

    由于您的应用需要稍高的电流/运行余量、因此您可以使用 LM2734、它能够提供1A 的输出负载。

    为了正确运行、您需要调整电阻分压器、因为该器件的内部基准为0.8V。

    请参阅器件数据表第17页中的详细信息。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    事实证明、这是 PCB 中的一个错误、每次插入 LCD 模块时、我都会短接3.3V 电源轨。 幸运的是、杀死 LCD 模块或 LM2736还不够糟糕、 可能因为它具有的所有安全功能、这是一个相当不错的器件!

    感谢大家的帮助!

    胡安·I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的更新。

    很高兴听到一切顺利。

    请将问题指定为已回答。

    谢谢你

    Brani