This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3572:SPICE 模型

Guru**** 2559940 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3572, TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181375/uc3572-spice-model

器件型号:UC3572
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5155

各位专家:

我们的客户正在寻找低功耗(<2W)高电压(-200V)正负输出直流/直流转换器设计、并找到了 UC3572。 但是、他说、UC3572的数据表中包含的信息和参数很少。 它们是否有可用于 UC3572的 SPICE 模型? 或者他们是否可以参考基于 UC3572的任何设计示例?

希望您能帮助我们。

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    UC3572没有 SPICE 模型、我们不打算为此创建一个。

    请查看 TPS40210或 LM5155。 我们为这些应用提供了反激式计算器、可帮助检查这种方法是否可行。

    此致、
    Brigitte