This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:负瞬态保护

Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181113/lm74502-q1-negative-transient-protection

器件型号:LM74502-Q1

大家好、

快速问题。 如果有人在数据表的第10.3节(图10-11)中将 LM74502-Q1用作浪涌阻器、 VS 通过 Dz 和 R1钳制在60V、是否仍然需要在 Vbatt 输入电源上具有负钳位 TVS (以及阻断二极管)、如图10-2所示?

这是为了钳制低于-65V 的瞬变...

谢谢你的健全性检查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您仍需要输入端的 TVS 来保护 LM74502-Q1免受 ISO 7637-2脉冲1等低至-150V 的负瞬态影响。  

    输入端施加 ISO 7637-2脉冲1 (反向电压)时、齐纳二极管 Dz 将无法承受150V 的电压、因此您需要将 LM74502-Q1的输入端的电压钳制在-60V 以内。  

    由于您无法在输入端使用单个单向 TVS (因为它会针对输入端的正电压正向偏置和导通)、因此您需要添加以 反向方式串联的二极管、如下所示。