This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643EVM:LM3643EVM GUI CAN#39;t START

Guru**** 2520730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643EVM, USB2ANY, LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570458/lm3643evm-lm3643evm-gui-can-t-start

器件型号:LM3643EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLM3643

您好!

我购买了包含 USB2ANY 包装箱的 LM3643EVM 套件。 我从 TI 网站下载了 LM3643EVM GUI 并安装了运行时。 不知怎么说、LM3643_GUI_R1.EXE 无法启动。 它不断地说"testapp stops working"。 我在 Windows 10 Pro 上运行它。 谢谢。

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    该软件是在 Windows 7上开发的、因此我想知道是否存在我不知道的软件兼容性问题。  我的机器上没有 Win10、因此我必须询问周围是否有简单的解决方法。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    请尝试此处链接中的软件包含。  它使用在 Windows 10计算机上工作的更新 DLL。  请告诉我这是否可以解决问题。

    http://www.ti.com/lit/zip/snvc183

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    非常感谢。 它现在正在工作。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、
    尽管软件可以启动。 但我无法读取寄存器值、并且没有用于选通信号的 PWM1输出。 请告知可能的原因。

    谢谢、

    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、
    在 GUI 中、它是否确认 USB2ANY 板的连接? 我认为、它应该读取"已连接"的内容、并提供我认为为2.7.0的固件编号。 如果可以、您能否在发出命令时查看 SCL 和 SDA 线路? 它们是否移动或固定。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、
    固件已读出、且为2.7.0。 当我单击 FLAGS1和 FLAGS2寄存器0x0A 的读取按钮和0x0B 时、SCL 线上会出现脉冲。 其他读取按钮没有 SCL 操作、SCL 始终为高电平。 我尝试了所有写入按钮、SCL 保持高电平、状态显示"寄存器地址未确认"。 对接板未发出频闪灯信号。

    谢谢、

    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、
    你有什么想法吗? 它仍然不工作、即无法将电路板配置为闪存模式。

    谢谢、

    Kelly