This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何使用 BQstudio 中的 ADvacnComm SMB 解锁 BQ78350-R1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590551/bq78350-r1-how-to-unseal-the-bq78350-r1-with-advacnced-comm-smb-in-the-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我想手动解封 BQ78350-R1、

首先、我阅读密封键和流程步骤:

 1、在 Bqstuido 的刚性侧使用 Bqstudio cmd unseque_full_access

2、然后,将 cmd 0x0035写入到制造商访问0x00

3、从 ManufacturedData,读取密钥

4、现在我得到了 unseal 密钥 shoud 为0x1404 0x7236

其次、我想使用键来解开 BQ78350-R1

1、我将 cmd 0x0030发送到制造的0x00来密封 bq78350-R1

2 μ A、、BQ78350-R1 TRM 第11.5.2章"密封至非密封"第74页:

unsealing 是一个两步命令,通过将 unsealing 密钥的第一个字写入 ManufacturerAccess()(MAC),然后将 unseal 密钥的第二个字写入 ManufacturerAccess()来执行。

我将0x1404发送到 ManufacturureAccess (0x44)、然后将0x7236发送到 ManufacturureAccess (0x44),

我尝试更改数据序列

将序列更改为36 72 04 14

将序列更改为 72 36  14 04

以上均不正确。

如何拆封 BQ78350-R1

尝试将密钥写入0x00

e2e.ti.com/.../qtoe2e_5F00_unsealBQ78350_2D00_R1.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    unseal 密钥不是0x1404 0x7236、密钥应为(0x) 04143672、您可以再次尝试此密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,ö m

    我试过这个钥匙,仍然不工作。

    将操作扣为吹气:

    块写入

     

     

     

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我,将块04 14 36 72 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 写入0x44 μ F、然后将0x0035写入0x00、然后读取 Rlock 0x23、仍然不正确。 使用 LED 切换命令、LED 不会打开或关闭