This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:通过多个/独立连接的 MCPCB#39设计 LM3466电流平衡照明系统

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466, LM3464, TPS92515, TPS92512, LM3409, LM3644, LM3414, TPS92513HV, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568394/lm3466-designing-a-lm3466-current-balanced-lighting-system-accross-multiple-seperate-connected-mcpcb-s

器件型号:LM3466
主题中讨论的其他器件: LM3464TPS92515TPS92512LM3409LM3644LM3414TPS92513HVTPS92515HV

您好!

我正在研究在多个 MCPCB 上使用 LM3466的可能性。 我们有4个 MCPCB、每个电路板有两个 LED 灯串、总共8个并联支架。 由于 LED 和灯串长度的变薄、我们看到每个灯串上的电流精度为8%、我们希望在正常运行时以及单个 LED 短路时将其降至最大3-5%。 由于预设的设计限制、我们无法再使用一个板将所需的全部8个 LM3466连接到公共接地和 VIN 源。 为了将其实施到现有设计中、我们需要将其与调节的灯串(每块板2个 LM3466)在同一电路板上使用、并通过 MCPCB 之间的电缆总线将其连接起来。

查看数据表、LM3466需要一个公共接地和 VIN 基准来实现1%的电流精度。 在我们的设计 中、连接每个板的电源线的长度为250mm、因此总共为750mm。 在恒定电流驱动器处于全功率(8A)且灯具处于稳态运行的情况下、我们测量了连接到驱动器的第一个板与最后一个板之间的54mV 压差。 从第一块电路板到最后一块电路板的电缆和 MCPCB 电路的电阻是 在0.09欧姆处测得的。 尽管电阻和随后的电压差可能意味着我们无法实现1%的电流精度、但您是否认为我们仍可以通过在现有设计中实施 lm3466来提高8%的电流平衡?

提前感谢

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    如果 LM3466s 位于接地差为54mV 的不同电路板上、则第一个板上的稳定电压将降低54mV/设定点调节电压。  如果设计将电流感应电阻器的调节设置为300mV、则误差将低18%(54mV/300mV)。  电流感应调节可能会增加、但会以牺牲效率为代价。  如果压降是众所周知的、并且电阻与温度的变化不大、则可以选择不同的电流感应电阻器。  (如果电压为300mV、则54mV 会将电流感应电阻器降低18%、以恢复到相同的电流调节)。  这是一个开环校正、因此电缆电阻变化不会得到补偿(铜电阻每摄氏度变化0.393%)。  我也不确定是否会出现调节问题、因为平衡电路现在包含可变压降、因为接地不是所有 LM3466的可靠基准(稳定性问题?)。

    这假设所有灯串都将亮起、而不进行开串操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢快速响应、

    阅读完您的答案后、我想作为不使用稳压器的替代方案、我可以将每个单独的 MCPCB 转变为单独的 LM3466照明系统。 然后、这将调节每个电路板仅有1个接头的压降、这将提高针对最高堆叠电压调节7个灯串的效率。 电流将在单个板上的每个灯串上进行平衡、但不会在板对板之间进行平衡。 我知道这不是理想的用法、但如果单个 LED 短路、我们至少会保持8%的电流平衡。 很明显、如果单个板上每个灯串上的 LED 短路、但会出现与没有 LM3466时单个 LED 故障时的不平衡情况相同的情况。

    我们可以更改为 CV 驱动器并使用单独的开关 LED 驱动器、但我希望找到一种低成本、低 EMI 的替代方案。 了解我的目标后、我可以考虑使用任何其他线性 TI 驱动器、通过吸收较低电压串中的叠加电压将电流限制为最大振幅(1A)、或者通过串上的电压保持最小压降、以便限制电流 例如、从 +4% 到+4%的平衡。  

    谢谢

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    为了调节7/8个灯串、如果出于效率原因、线性调节每个灯串、则需要7个不同的电压源。 如果使用一个电源、则存在相同的问题、最高的堆栈将确定所有其他电源的电压。 如果这是可以的
    LM3466可以设置为单独调节电流、但 LM3466的所有功能不会像开串那样工作。

    如果使用电压电源、LM3464可以控制电压调节以实现更高的效率。 这将调节电路板级的电流。 我必须了解如何为四个电路板设置动态余量控制、以及是否可以实现


    另一种选择是在每个灯串上都有一个电压源和降压转换器、TPS92512、TPS92515、LM3409、如果输入电压/LED 堆叠电压对于这些器件来说不是太高、则效率会很高。 这些是开关、因此必须考虑 EMI。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的建议。

    您能否向我展示一下如何使用 lm3466 /使用一个恒定电流源独立于其他 lm3466器件调节电流。 无论怎样、在出现开路时平衡电流等 com 函数都不会对我们的应用有用。 我更希望电流保持不变、并且在出现开路时效率会下降。

    您说过、每个灯串的输出电压将与串联/并联配置中的最高堆栈电压匹配。 这是否可以单独使用 lm3466? 这正是我最初希望实现的目标、因为我们的堆栈电压差非常低、所以它与开关稳压器之间的效率差异不大、这需要我们进行额外的合规性测试。

    再次感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是这些器件的专家、但我会尝试将 Veq 引脚设置为您所需的电流调节点、com 用于故障、Veq 是调节引脚。  方框图显示了这一点、只需保持控制不受干扰。  如果一个电阻器打开、这也会使串式电流保持恒定。  这仅适用于电压源。  我仍然会保留电容器、因为该引脚是控制环路的一部分。  主电源不能是这样的电流源、因为您无法调节电流源的电流负载。  您可以调节来自电压电源的电流。  

    例如、一个1安培电流源驱动两个500mA 的灯串。  如果两个500mA LED 电流调节器总和与一安培电流源不完全匹配、则电流源电压将上升或下降、直到达到电压限值或其中一个灯串未实际调节。  电流源恰好为1.00安培、串式电流为0.498安培和0.495安培、电流调节器的输出电压将上升、因为它不消耗1.00安培电流。

    如果是电压源、则如果开销电压足够高但不会太高、从而触发 LM3466中的故障、两个电流稳压器将进行良好调节。  我不确定 LM3466在此模式下的行为。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我更希望仅调节电流源的电压、以便每个电池组电压等于串联/并联配置中的最高电池组电压。 根据您之前的答复、您表示可以单独使用 LM3466来实现此目的。 我想我可能会引起误解、说我想在出现开路时调节电流。 这并不是我们配置中的优先级、因为在不可能出现开路的情况下、可以在现场快速替换它。 优先级是在正常运行时平衡电流、如果 LED 短路、最好的方法是将7个 LED 堆栈与最高堆栈进行调节。

    查看方框图、如果我们在哪里只连接 VIN、ILED 和接地端、这是否不会使用 VIN 作为基准独立地将电压调节到最高的堆叠电压?

    谢谢

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    VIN 是 IC 的电源、与稳压无关。 电流路径通过电流感应电阻器接地、通过 LED 连接到 IC 上的 ILED。 IC 旨在通过 VEQ 引脚调节电流、该引脚全部连接在一起、以在器件之间共享电流。 在这种情况下、电流源不需要是精确的。 在您的设计中、由于接线上的压降、这将不起作用。

    将所有灯串上的电压设置为相等不起作用、因为它们在灯串之间有所不同。 如果它们位于不同的散热器上、一个(或多个)将开始占用电流、因为 VF 会随温度的升高而下降。 同样、如果二极管之间没有热连接、则无法并联。

    您可以调节电流源的电压、但 LED 希望看到电流驱动器。 如果一切都足够精确、您可以通过设置 Veq 和第四个板设置来运行三个板开环、从而使用电流源使所有电流的总和等于主电流源。 在故障条件下、我看到这种情况的问题、例如两个灯串中的一个打开、其余灯串中的电流将是其电流的两倍。

    您还可以通过添加二极管或电阻器来强制一个或两个 LED 堆栈高于另一个堆栈、并尝试将其他堆栈作为开环从堆栈运行。 如果这是四个板上的两个灯串、则必须对的所有误差求和、以得出主调节板的误差。 例如、三个从板都是低5%、那么主板必须将15%调节为高电平。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    再次感谢您对此提供的出色支持。 我完全遵循您的说法、我认为通过设置主/从器件来调节高电平需要经过广泛测试、然后我们才能看到这是否可以大规模重复。

    了解我们的 Luminiare 配置和 LM3466的限制后、我将采用另一种方法。 我们的 MCPCB 都装配在一个散热器上、散热曲线非常均匀。 250mm 电缆仅用于耦合、因为电缆需要进出并允许弯曲半径。 MCPCB 实际上相对靠近放置、LED 的结点通常 相隔+3C 左右、无需任何额外的电路平衡。 当灯具达到稳定状态时、电流平衡通常非常精确。 我们将输入电流降低10%、而不是尝试进一步平衡灯串、因此没有灯串在1A 以上运行。

    关于 LM3466可能仅用于保护的用途、我还有2个问题:

    1) 1)我现在想了解的是使用 LM3644的短 型和开路 LED 平衡。 我们将使用 LED 并联保护器件、以便在单个 LED 出现的情况下不会打开灯串。 我要 做的是使用 LM3466作为总体电流精度的每块电路板额外寿命。 因此、如果单个灯串上的一个 LED 开路或短路、则该单个电路板的平衡将保持在与没有 LM3466实现且没有短路/开路 LED 大致相同的水平。 很明显、如果两个支架上的 LED 都是开路或短路、则电路板需要更换、但是根据经验、这种情况不太可能发生、因为我们在1000个灯组中知道、短路数量很小、并且可能会打开 LED。  

    在数据表中、可以看到、当电流感应电阻器的电流感应电阻值相同时、电流在串之间平均分配、因此与精确的电流测量值相比、电流感应电阻器的电流值与每个 LM3466的比率类似。 因此、如果每个电路板(每个电路板2个灯串、2个 LM3466和相同的电流感应电阻器)使用 Veq 进行单独设置并正确通信、并且具有相同的公共接地基准(每个电路板/每个 LM3466照明系统)和这4个电路板(4个独立的 LM3466照明系统) 由电流源供电将:

    (a)我们在没有 LM3466的情况下看到的电流平衡与 LM3466大致相同、其额外优势是在单个 LED 短路的情况下保持大致相同。

    (b)或电流感应电阻器是否提供了精确的电流数字进行调节、而无论是否独立于其他电路板使用 LM3466、灯具上增加的接地电压基准仍会导致电路板高效调节、并可能降低总电流 即使 Veq 引脚未连接电路板、也要平衡精度。

    2) 2)我不知道通信引脚的作用是什么; 我本以为、如果打开了一个灯串或达到了热锁存点、电流将被重新分配、并联配置中剩余的灯串的数量与 打开的灯串没有 LM3466时的数量相同。 如果我在问题1所述的配置中将通信引脚正确连接到2个 lm3466、则会达到热锁存

    (a)故障字符串电流大致会在所有其余字符串之间并联重新分配?

    (b)剩余的 lm3466中的电流加倍? 如果是、是否不连接每个电路板上的通信引脚会给出答案(2a)的结果?

    再次感谢

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    1A) 这可能是正确的、因为您真正需要串联的所有电阻器。  由于 Veq 电阻器和电容器是控制环路组件、因此电路板之间可能会出现问题。  由于它将设置为四个单独的对、我担心它们的交互效果不好。  如果有四个电流源、每个电路板一个、则工作正常。

    1b) LM3466尝试共享电流、因此在一个电路板上、两个通道将尝试共享电流。  该电流的绝对值取决于发送给它的内容。  由于有四个负载无法相互通信、我不知道它们将如何共享、或者它们是否会振荡。  电阻器不会调节为它调节到 Veq 所指示的绝对值。  例如、在四通道系统中、如果一个 LED 灯串打开、则其他三个灯串的电流将上升33%。  电流感应电阻器上的压降高出33%、Veq 将更高。

    2A) LED 灯串激活时为高电平、未激活时为低电平。  我不确定是使用这些信息、还是仅用于监控设计中的用户。  在双通道系统中、如果由其自己的电流源供电、则有源系统将接收两倍的电流。  在您的系统中、它会尝试在所有其余通道之间共享、但在电路板之间单独使用 Veqs 可能会是一个问题。

    2B) 即使未连接 COMM 引脚、有源灯串的电流也会翻倍(如果电路板有一个电流源)。  

    LM3466实际上不是电流调节器、而是电流共享器件。  它尝试将电流分开并通过 Veq 进行共享。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    假设 Veq 控制环路 I 的 RC 部分用于补偿同时使用多个 LM3466时 VEQ 上的小瞬态电压变化、从而使控制环路保持稳定状态并与连接的 LM3466数量成正比。 如果这是正确的、我知道它为什么对于3个或更多的 LM3466有用、因为只有2个 LM3466通过 Veq 引脚进行调节、您认为它可能没有?

    如果使用一个电流源并且在每个电路板上设置了 Veq RC、您能告诉我在1a 中讨论的配置中会发生什么交互吗?

    正如您在对1b 的响应中所说的、我确实希望每个电路板之间的电流将上升和下降(可能会振荡) 在启动期间整个灯具上的最小最大电压堆叠设定的容差范围内,但我希望当集线器处于稳定状态温度时,电流电平将相对稳定/仅上升或下降极小。 我认为电流差异对人眼而言并不明显。

    我认为、正如您所说的仅用于故障检测的通信引脚、我认为在讨论的配置中没有必要、但我很想知道这一点。 在用于 LED 平衡的 BJT 电流镜中、当一个灯串发生故障时、信号电流电路断开、整个灯关闭、我想避免这种情况。 如果通信引脚不影响 Veq 引脚、那么我建议的配置中不需要它。 除了测试 LM3466之外、还有其他信息吗?

    老实说、我们可能会打开一个新的 MCPCB 来测试此配置、但任何反馈都非常有用。 如果我们可以节省功耗并提高平衡、那么如果发生单个 LED 短路而不是每个串联电路仅使用2 Ω+电阻器、那么它非常值得研究。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    我不太了解该器件、但我要说、即使使用了一个 LM3466、也需要这些器件。  如果 LM3466的带宽高于馈入该电流源的带宽、则电路可能不稳定。  如果使用其中一个、则会最大程度地减小余量并仅灌入电流。  我对此有疑问。

    我不知道一个电流源和四个独立对的负载会发生什么情况。  我想余量会强制对中的电流更大、最接近电流源(无引线压降)。  除了两对之间的电流共享之外、它的行为可能与根本不使用它没有太大不同、但这是一个猜测、因为它不是专门用于此目的。

    我认为开启讨论的问题要比这多。  两人不知道彼此之间的关系。  我猜这会开启、四个板之间的共享不会是您想要的。

    我对 COMM 引脚有疑问、并在发现问题后更新

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    考虑到我们讨论过的所有内容后、我正在研究其他选项、但您提供的信息非常好、我一定会记得用于未来项目的 lm3466、在该项目中、它们都可以组装在具有公共接地的单个电路板上。  

    现在、我将介绍如何使用恒压电源以及每个灯串的线性或开关稳压器。 我以前犹豫不决的原因之一是、我们希望能够直接从交流/直流驱动器电源调暗固定装置、而不是使用恒流交流/直流驱动器和 MOSFET 电流镜在板级调光、这本来是可以的 解决方案。 由于所述灯具具有较高的 IP 额定值、并且交流/直流驱动器位于灯外部、因此除了驱动器的直流电源外、我们无法再有任何额外的外部接线进入灯具。  

    如果我们使用可调光恒压 LED 驱动器、我们是否可以使用任何 TI 稳压器选项与板级驱动器同步工作/调光、而驱动器或外部控制器与稳压器之间没有通信?  

    我查看了可用的驱动器、LM3414看起来相对简单、可以集成到单层 MCPCB 上、并且独立于其他驱动器设置开关频率也是一个优点。 如果我们可以使用该稳压器或类似的选项、这将是很好的选择。 此外、如果此信息可帮助您建议选项-每个灯串的最大电压为30V、我们将要求每个灯串的恒定电流最大为1A。 8个灯串将由恒定电压电源并联供电、我们可以调节输出电压和最大放大器以适应这种情况。  

    提前感谢。

    Ronald  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    您的最大输入电压是多少?  您尝试实现的调光级别是多少?  您可以查看一些较新的器件: TPS92513HV、可设置为不同的开关频率。  TPS92515HV 调节峰值电流、因此如果关闭时间发生变化(针对不同的开关频率)、平均电流将发生变化。  TPS92515HV 可调暗相当低。  两者都具有集成的 MOSFET、由于这是在金属复合板上、因此散热器良好。  根据您要对其执行的操作、还有其他选项。  我假设您是模拟调光?

    如果没有通信、调节 LED 灯串中的电流变得复杂。  如果是我、我会尝试改变主输出电压并解释降压转换器电平的变化。  这将要求降压转换器具有一定的精度以进行感应、并且可能需要进行线压降补偿、因此这不是一个简单的解决方案。  如果它必须调暗相当低、则可能无法工作。

    谢谢、