This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2854:软启动电容的最大值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590709/lm2854-maximum-value-for-soft-start-cap

器件型号:LM2854

 

你好

我的客户使用的是 LM2854、他们使用的 TSS 大约为1秒。

因此、CSS 约 为14uF (10uF+4.7uF)

这是可访问的吗?

请告诉我最大值 CSS 的价值?

此致

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想不到会限制 SS 时间的任何具体问题。 因此、我认为 SS 电容器没有理论上的最大值。 我可以告诉您、我看到99%的应用具有1到20毫秒的 SS 时间要求。 如果使用大 SS 电容器、请小心快速重启。 SS 引脚通过5k Ω 电阻在内部放电。 您建议的 SS 电路将具有73.5毫秒的时间常数、因此您需要确保电路保持禁用的时间足够长、以便 SS 电容器放电、然后再重新启用电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tucker 先生
    感谢您的回答。