This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电池容量降低问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180958/bq34110-reduced-battery-capacity-issue

器件型号:BQ34110

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

当生产完成并且 LF_EN 和 EOS_EN 功能被打开时、读取容量为90%(未学习)。 大约半个月的库存存储后,容量下降到79%(发生概率约为3~4%)。 这可能是什么原因?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    在生产过程中、电池是否已充满电? 自放电会在一段时间内降低剩余电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    在电池组装过程之前、电池首先充电至大约90~95%。  装配完成后、首先执行重置、并确认容量显示约90%、并在学习之前存储库存。  大约半个月后、读数能力下降到79%、电压为4029mV (将满电压设置为4100mV)。  客户端容量甚至降至45%、但电压仍高于4V。  执行重置后、容量将跳回到90%以上。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请检查 DataFlash 中的自放电率和电子负载、如果不正确设置这2个参数可能会导致不合理的容量衰减加班。

      此外、检查电池处于静置状态时平均电流是否为0、如果未处于静置状态、请校准 cc 偏移和电路板偏移、以便在静置状态时使其为0、如果电流已经为0、 请检查死区和 cc 死区设置是否过高、请将两个参数都设置为0、以确定当前读数是否存在任何偏置偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    DataFlash 中自放电率和电子负载的设置如下所示。  自放电率为20。  电子负载为0。  此设置是否不正确?

    放电检测阈值为60mA。  充电检测阈值为10mA。  此设置是否不正确?

    由于实际测量的电池电压保持在4V 以上、因此客户认为电池的自消耗不会产生如此大的影响。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您能否上传 gg 文件进行进一步检查、CC 死区和死区配置也是需要关注的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    附加 的 gg 文件: Gauge_5008_MP_20191113.gg.csv

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      看起来 CC 死区可以设置得更高、是否可以将其设置为340以查看问题是否仍然发生? 另请确保监测计处于待机模式时未观察到电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    根据  BQ34110 TRM、 cc 死区的最大值为255。   340是否可以这样设置?  

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      抱歉、我的故障、我检查了另一个具有不同单位的器件的此参数、对于294nV、170就足够了、这相当于5mA