This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:当 LM5069保护功能激活时、任何可能的外部 MOSFET 都会损坏

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590622/lm5069-any-possible-make-external-mosfet-damage-when-lm5069-protect-function-active

器件型号:LM5069

很抱歉打扰到

客户想知道在 LM5069保护功能激活时任何可能的外部 MOSFET 损坏。

它们之所以担心、是因为 OCP 上发生了外部 MOSFET 损坏。 (使用其他热插拔)

客户希望在使用 LM5069之前检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果应用违反了 SOA 曲线、则可能会损坏任何 MOSFET。 通常、这对我们的客户来说不是问题 、因为我们建议 他们的设计具有大约30%或更多的 SOA 裕度。 为了确保您的设计具有足够的裕度、我们提供了一款易于使用的 LM5069计算器工具。 您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

     强烈建议使用计算器工具 使用我们的热插拔控制器创建设计。 为了帮助填写 Excel 电子表格中的单元格、我们的团队创建了有关如何填写的视频教程。 它们逐个单元格说明每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    如果客户希望详细了解计算器工具背后的所有公式和方法以及我们的热插拔控制器的一般工作原理,请转至 www.ti.com/hotswap 上的应用手册 =>单击“技术文档”=>单击“可靠的热插拔”。 它逐步解释了 SOA/PLIM 的含义及其计算方式。

    我希望这对您有所帮助!

    -Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、请根据您的回答。
    发生 OCP 时、我们如何选择正确的 MOSFET SOA 参数?

    例如,Vload = 12V,IOCP=5A,这意味着位置 VDS 12V,ID 5A 应该在 SOA DC 区域内。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查所选 MOSFET 是否具有足够的 SOA 裕度的最佳方法是使用上述计算器工具。 计算器工具的步骤2允许用户输入 FET 数据表中的信息、并计算设计中的 SOA 裕度以及步骤1、3和4中的其他输入。 如果您愿意,您可以填写计算器工具并附加它,以便我可以查看设计并提供意见和反馈:-)

    此致、
    Aramis P. Alvarez