This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110的校准过程

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570906/bq34110-calibration-procedure-for-the-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我一直在阅读有关 bq34110的大量内容、并且对校准器件有许多问题。 我们现在有一个校准计划、如果您能告诉我我们的方法是否有效、我希望您能这样做。

首先、我们的系统将由2节 AA 碱性电池供电、并且不会消耗过多电流(最大电流低于1A)。 我在一个线程上看到、电路板偏移对于降低高电流时的 CC 误差很有用。 由于我们不会有高电流、是否需要进行此校准?

无论如何、这是我们的计划。 请注意、我们不会使用 bqStudio、而是使用具有 MSP430的 I2C 接口进行校准和闪存编程。

a)电路板偏移校准。 我们跳过 CC 失调电压、因为数据表告诉我们、计算电路板失调电压也会计算 CC 失调电压。
因此,我们的计划将是以下方法之一:

1.短接 Rsense 并执行电路板偏移校准例程
2.假设我们的 PCB 消耗的电流小于最小可读电流并校准为零
3.在 VBAT+和 GND (而不是 VBAT-)之间放置一个电压为3V 的电源、绕过 Rsense

b)温度校准。  我们将在板上安装 Semitec 103AT 热敏电阻。 请注意、我们的产品将在室温下使用、因此我不知道该测试的重要性

1.读取外部热敏电阻和内部温度传感器的温度、并对二者进行平均值计算以进行校准

c)电压校准。 由于我们的最大 VBAT 为3V、因此我们不会使用外部电压分压器、因此我们将分压器寄存器的默认值保留在 DF 中。

1.在 VBAT+和 VBAT-之间使用电源时施加3V 电压、与 bq34110读取的值进行比较

d)电流校准。 请注意、我们的负载将小于1A、因为 PCB 上没有此类电流。 我们有两种可能的选择:

1.启用某些器件并计算电池所需的电流。 将 avgRawCurrent 与该理论电流进行比较、并调整 ccGain 和 ccDelta
2.启用某些器件并使用万用表读取 Rsense 上的压降。 使用该值校准电流。

我们将在~10 PCB 上执行此校准、并对值求平均值以创建黄金映像。 您认为我们的校准方法是否有效?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    建议使用校准步骤、尤其是对于低电流应用。 有关 使用 MCU 进行校准的信息、请参阅 bq34110 TRM 说明中的第98页第5.2.2节"序列及更高"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    我在写这篇文章时查看了该部分。 I2C 协议似乎足够容易实现。 您对我编写的校准步骤有何看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您所写的内容与 TRM 中的建议不符。

    a)电路板偏移:不必缩短 Rsense。 只需确保器件在连接电池的情况下通电、并且不会向电池组引脚施加充电/放电电流、然后发送命令以进行电路板失调电压校准

    b)使用仪器提供精确的环境温度读数、并将读数用作计算温度偏移的基准

    c)使用精确的仪表测量施加的电池电压、然后按照 TRM 中的校准步骤进行操作

    d)您需要应用已知的电流负载并按照 TRM 中的步骤操作

    我猜这是一个系统侧测量仪表应用。 如果您计划使用系统 MCU 进行校准、则需要能够将系统电源与监测计分离。 如果您只校准10块 PCB 就可以了、并且 PCB 之间没有很大的变化、那么就可以了。

    我们在 TRM 中建议的是提供最佳结果。 如果您必须在应用程序中做出偏离我们建议的折衷、则应评估折衷/限制的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damian、您好、感谢您的回复、

    除了已知电流外、这些不应成为问题。 用于电流校准的电流负载可能为~200-300mA (仍需确定)、但一些数据表建议使用2A 的负载。 即使理论上流经 Rsense 的最大电流相当小(~500mA)、使用小负载是否是一个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您计划使用大于典型 Rsense 的电流调节功能、因此、只要 您不超过 Rsense 的监测计输入电压范围、校准时使用~100mA 电流即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美、感谢您的参与!