This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A-Q1:bq76pl455evm

Guru**** 2556170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590664/ccs-bq76pl455a-q1-bq76pl455evm

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人可以提供示例代码来使用微控制器的 GPIO 来观察 bq76pl455evm 中的故障?

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritul、

    您可以按照软件设计参考 :www.ti.com/.../slva617a.pdf 的第5节进行操作

    为了帮助澄清一点、请尝试以下操作:
    1) 1) 1)将 GPIO 设置为输入
    2) 2)根据您的系统设置 GPIO 上拉或下拉
    3)按照软件设计参考中的说明配置为故障


    逻辑电平为高电压的 VIO-0.7、低电压的0.7