This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:铅酸电池与电池组字符

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569973/bq34z100-g1-lead-acid-battery-vs-pack-charactoization

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34110

您好!

我正在使用4 节类似的串联密封铅酸电池(48V)、因此我需要描述48V 电池组或仅描述一节12V 电池的特性。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    化学成分数据以电池为基础存储并在监测计中使用、因此您不必重新确定电池的特性。 用户使用堆叠式 PBA 组件时遇到的一个问题是连接电池的绑带的电阻将导致 Ra 表更新中的串联电阻。 该电阻在电流和温度范围内的线性度与电池不同、因此这可能会导致监测误差。 您可能需要考虑 bq34110器件。 它使用 CEDV 监测算法、自举对监测精度的影响较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、
    bq34110与 BQ34Z100-G1相比有多精确。我的应用是 UPS (48V 电池组和800W 负载)。
    Jagbir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    我需要您对此主题的意见。以下是有关我的应用的更多详细信息。
    放电电流~ 15-18A、仅在没有主电源时持续10分钟。 电池化学:铅酸,AGM,48V:4个12V 串联电池,每个额定9Ah,充电电流~ 1-2A。 这两种 TI 电量监测计中哪一种更适合我的应用:bq34110或 BQ34Z100-G1。
    正在等待回复。
    谢谢、
    Jagbir Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagbir、
    我现在无法接受你的要求,但我今晚稍后会回答。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagbir、
    两个测量仪表均可用于 PbA 电池。 我已经讨论了与串联连接 PBA 电池的问题、以及导致 Ra 表更新和导致监测错误的自举电阻。 将 PBA 与 Impedance Track 监测计一起使用的另一个问题是,在放电后的休息期间,PBA 电池电压保持在高电平。 IT 计量器将在休息期间每5小时运行一次容量仿真、并根据 OCV 更新容量。 这可能导致空电池组报告高达50%的 SOC。 然后、SOC 将在放电开始时下降。 如果 SOC 在放电结束时为0%、监测计具有防止跳转的功能、但如果 SOC 不为0%、则不会阻止跳转。 bq34110是一款 CEDV 监测计、它使用库仑计数来更新容量、因此在静置期间不会运行容量仿真。 SOC 应保持稳定、直到您开始为电池组充电。 CEDV 监测计的缺点是、电池组必须从接近满电量放电到低于7% SOC、以便在电池组老化时更新 FCC。 我会将 bq34110用于此应用、因为我认为它将提供最佳性能。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!