This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:如果不需要 OTG、能否省略设计中的开关器件?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570872/bq24297-can-i-omit-the-switching-parts-from-my-design-if-otg-is-not-desired

器件型号:BQ24297

我在理解 BQ24297数据表/应用原理图时遇到了一些问题。 我不确定、但我认为开关电感器/路径适用于 USB OTG 模式、正确吗? 如果是、并且我不需要 USB OTG、我是否可以从设计中省略这些器件并使相关引脚悬空? 从数据表中我还了解到、IC 本身不会设置3A 充电电流、如果检测到外部适配器、它只会高达2A;因此、我必须通过 I2C 手动将其设置为3A 充电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    bq24297上的开关转换器在降压模式下(当 VBUS 被连接时)为系统和电池提供电流。 在 OTG 模式下、如果 VBUS 不存在、开关转换器将以升压模式运行、以提升电池电压并提供 OTG 输出。

    这意味着需要开关节点组件(电感器、SYS 上的去耦电容器)来完成开关转换器电路。

    关于充电电流、正确、默认充电电流为2A、如果您的应用需要3A 充电电流、则必须通过 I2C 对此进行修改。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否通过向系统提供电流来阐明您的意思? 我在任何应用示例中都看不到这种"系统"连接的位置、我是否会将其直接连接到充电的电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    bq24297是一款 NVDC 电源路径器件;这意味着它可以通过将输入调低至最小系统电压调节(MINSYS)来为系统负载供电。 每当施加输入并且电池电压低于 MINSYS (默认为3.5V、但可以通过 I2C 在3V - 3.7V 之间进行修改)时、SYS 引脚将被调节为 MINSYS。 如果电池电压高于 MINSYS、SYS 引脚会跟随电池电压。 本质上、SYS 引脚将看到从 MINSYS 到 VBATREG 的电压范围。

    在一个应用中、任何负载(例如、附加功率级、主机等)将被连接至 SYS 引脚。 电池始终连接到 BAT 引脚。 bq24297数据表的第42页有一个典型应用电路原理图、其中显示了 BAT 引脚上的电池连接、和 SYS 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这对我有很大帮助、但如果可以的话、还有另一个问题。 您说过它会将电压"降至"指定的电压。 这是否意味着电路的开关模式部分仅在降压模式下运行、还是一个降压/升压电路? 我的电池电压将从2.5V (全漏极)到4.2V (全充电)不等、如果我可以使用集成的 SYS SMPS 在任何电池电压范围内获得3.5V 电压、那将是很棒的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VBUS 存在并且 OTG 被禁用、它将以降压模式运行。 如果 VBUS 不存在、OTG 被启用并且电池高于 VBAT 正常阈值、它将作为升压模式运行并在输入端提供5V OTG 输出。

    如果您在任何电池电压下需要3.5V 固定输出、则需要在 SYS 上连接一个独立的功率级、该功率级的工作电压范围为3.5V 至4.2V (MINSYS 至 VBAT)、并提供3.5V 电压。