This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:短路保护

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590515/bq21040-short-circuit-protection

器件型号:BQ21040

您好!

我们收到 了客户关于 bq21040的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-当电池完全放电并且 OUT 端子低于0.8V 时,IC 是否检测到短路?
-如果 IC 检测到短路、输出电流将被限制为 Iout (SC)=15mA?
从检测短路到限制电流、抗尖峰脉冲时间是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是、短路检测阈值为0.8V。 短路检测期间、流入 OUT 端子的拉电流为15mA。 没有有关去毛刺脉冲时间的测试数据。