This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用 bq34110不支持的化学成分#39

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570902/bq34110-using-a-chemistry-that-s-not-supported-with-the-bq34110

器件型号:BQ34110

大家好、

我想将 bq34110与2节碱性 AA 电池串联使用。 有可能吗? 该器件的"支持的化学物质"是什么意思? 根据技术参考手册、我认为不同的支持化学物质与不同的充电曲线相关。 但是、由于它是碱性的、因此不需要这种方法。 有问题吗?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这些可充电(二次)电池还是一次电池? 您需要哪种精度? bq34110设计用于极少放电的应用、这些应用使用 锂离子、磷酸铁锂、铅酸(PbA)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)。  

    不同的化学成分指的是充电和放电曲线。 您可以尝试使用具有 CHEM ID 0600的 bq34110、并让我们知道精度如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred、
    该监测计不支持碱性电池、但应能够监测碱性电池、因为它使用库仑计数进行监测。 最大的问题将是电压。 我们建议 Regin 电源电压至少为3V、不应低于2.7V。 如果您有更高的电压轨为稳压器供电、则可以使用外部3.3V 稳压器。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    将使用2节 AA 碱性电池、因此是原电池。 我们希望通过 TimeToDischarge ()的近似值来更准确地监视它们。

    我不知道 bq34110是专门为此而设计的。 我认为 EOS 功能是我不会使用的一个功能。 我比较了其他电量监测计、这个看起来最有希望。

    我能否使用监测参数计算器工具创建 CEDV 配置文件并添加新的 ChemId?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    Regin 将提供3.3V 电压、而 VBAT 将具有电池电压、因此这一侧很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    GPC 工具会将您的放电曲线与现有化学 ID 相匹配。 它不会创建新的化学 ID。 您应该尝试使用 chem ID 0600。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的观看!