This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:脉冲跳跃前的最小占空比

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568035/uc2825-minimum-duty-cycle-before-pulse-skipping

器件型号:UC2825A
主题中讨论的其他器件: UC2825

您好、E2E、

我的客户在降压配置中使用 UC2825A:

  • 开关频率为150kHz
  • 输出滤波器频率为300kHz
  • 在宽输入范围内、占空比摆幅为71%至12%

问题:

在高输入电压(>100V)下、它们会立即看到6%的占空比、这允许足够的电流为输出电容器峰值充电、达到电流限制并强制转换器进入脉冲跳跃模式。  我们认为、如果转换器从0-6%上升、而不是直接跳到6%、我们就不会有这个问题。

如果它们将开关频率降至75kHz、则可以解决此问题。

客户如何避免此问题并以150kHz 的频率驱动 FET?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    AE 将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试增加软启动电容器? 在启动开始时、SS 电容器开始充电、逐渐增加可使占空比缓慢增加。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    我已经询问过软启动引脚。 我将告诉您返回的内容。

    同时、该器件是否具有最小占空比? 是否有任何关于为何会跳至6%的想法?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    客户的一些反馈。

    它们使用的是 UC2825A、而不是 UC2825。
    软启动电容为100nF

    我建议增大该值、我会再返回给您。


    谢谢、
    Sam