This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590589/bq76930evm-bq76930

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350BQ76920

您好、先生、  

我使用 BQ76930 EVM 并使用 BQ78350和 BQ76930设计定制 BMS。 我的问题是、在使用 EVM 板为电池充电时如何检测到电荷、因为我看到 BQ76930中存在负载检测。 根据参考原理图,我认为有一个外部电路可以检测充电情况,从而自动启用上的电池平衡寄存 器。 如果您能解释这一点、将对我有所帮助。

提前感谢您。

此致、

Akilan G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akilan:
    是的、在 bq769x0的 CHG 引脚中设计了负载检测电路。 当 CHG 为低电平时、它被启用。 在低侧开关期间、当 DSG FET 关断时、CHG 引脚将由 A 组负载通过栅极驱动网络上拉。

    电池平衡必须由主机控制。 P 沟道 FET 外部平衡拓扑。 外部电池平衡可在 bq76930/40系列中实现更高的电流。 bq76920 EVM 无需外部网络即可实现50mA 电池平衡功能。
    通常,bq769x0系列具有由寄存器控制的内部平衡 FET。 当启用时、内部 FET 将关闭(Rds-on ~10ohm)并拉动引脚以与电池和输入电阻器形成环路。 提醒一下、电池平衡将从寄存器设置运行;它不会因低电压而终止。

    充电器有责任为电池组设置适当的电压和电流。 bq769x0 *不*调节充电电流;而是仅防止 OV。

    希望这能帮助您快速入门。