This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:最大放电电流

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590844/bq76930evm-maximum-discharge-current

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930TIDA-00449

您好!  

关于 BQ76930评估模块、据报最大充电/放电持续电流设置为15A。  

我想知道是否可以进行任何修改来更改电路板上的某些组件、从而在更高的放电电流(70A+)下运行。

TI 的一个参考设计(TIDA-00449)支持高达50A 的放电电流、您能否指出哪些设计方面允许此类电流限制跳变、以及哪些类型的修改会将此最大值进一步提高到70A+。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Theo、
    正如我在前面的线程中解释的那样、采用不同的(Rsense)电阻器值并根据您的需求更改 SCD、OCD。 欢迎阅读 D/S 第46页中详述的分步程序。