This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:融合 GUI 和 GPO 图

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570806/ucd90160-fusion-gui-and-gpo-graphs

器件型号:UCD90160

UCD 和 Fusion GUI 完全不熟悉,所以如果这是一个愚蠢的问题,请原谅我,但是… 如何调用 GPO 的"图表"。  我可以看到监控器输入的图形、但无法找到序列发生器输出的图形。  如果有任何帮助,将不胜感激。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Monitor 部分的左上角、有用于启用 GPIO 绘图的复选框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhiyuan Ju、感谢您的快速响应。 我已选中"monitor"选项卡中的"GPIO"框、并弹出"GPIO-Monitor"窗口。 当我单击"Select/Deselect GPIO Pins to Monitor"时、会弹出一个新窗口。 在每个信号的选择列中加上复选标记并点击"OK"后、GPIO 监视器窗口将保持未填充任何信号/图形。 是否还有其他一些设置我丢失了?
    感谢新用户的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您使用的 Fusion GUI 版本是什么?

    您是否在"Configure -> Hardware Configuration"窗口中配置了 GPIO?

    器件正确加电并完成配置和"写入硬件"后、您应该会在"GPIO-Monitor"窗口中看到 GPIO 雕像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的持续帮助。 我使用的是2.0.179版。 GPO 都已配置、它们所操作的系统正在工作。 我在"离线"工作时尝试进行"图形化"-这是不是问题?
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您需要在在线模式下工作、以便可以看到 GPIO 的活动状态。 如果在脱机模式下工作、则无法运行 Monitor 功能。

    谢谢你。