This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:有关器件特性的一般问题

Guru**** 2393945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL114, BQ76200, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589920/bq76930-general-questions-on-device-features

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:bq78PL114BQ76200BQ78350

您好!  

我正在研究 BMS 开发的硬件解决方案、提供以下功能:

-用于精确电量监测的库仑计数

-外部 MOSFET 平衡触发(用于被动平衡)

-温度/电压/电流监控

-过压/欠压保护的安全特性

bq769x0数据表会检查所有这些框、但是否需要任何其他硬件来实现所有这些功能(规格表提到了配套器件:它包含什么、在多大程度上实现了上述功能?)。  

最初对 TI 的 bq78PL114感兴趣、但现在它被标记为"不推荐用于新设计"(NRND)、bq769x0是适用于我的应用的最接近的硬件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    bq769x0是您要查找的器件。 配套器件是指 bq78350、这是一种监测计。 您可以使用配套器件来管理器件、也可以使用 MCU、但您将需要其中一个。 此外、如果您希望您的系统(而非 BMS 系统)与 BMS 系统进行通信、您还可以考虑使用 bq76200进行高导通保护。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回复、我还想知道我们在这里讨论的硬件是否可用于非常高的电流应用(50+安培)。 可测量的最大持续电流是多少?  

    如果无法承受此类电流、您是否建议将同一个 bq769x0芯片与单独的高电流检测放大器一起使用、如果是、哪一个?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特奥、

    参考 bq769x0的 d/s <RSNS=0); 、OCD 阈值为100mV (位< RSNS=1>时)和50mV (当位为

    同样、SCD 阈值为200mV 和100mV。

    通过确定 Rsense 值的大小、bq769x0可涵盖各种范围。  在本例中、对于 OCD、

    使用1m Ω 的感应电阻器、您应该能够在100A 的电流下获得@100mV 的跳闸电压。

    0.5毫欧时、电流可以是200A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的明确回答。

    在使用0.5毫欧感应电阻器的情况下、电流传感器的精度是多少、数据表中提到了+/- 10%的 OCD/SCD 刻度精度、它是否对应于叠加电流+/- 10%的电流感应精度?
    我^的原因是放电电流可以达到非常高的振幅、而 CCCV 充电将涉及10 μ A 至2A 范围内的电流。

    谢谢、
    theo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 OCD 跳变点阈值、SCD 阈值在整个温度和电压工作频带内的最坏情况。 它是一个6 sigma 推导。

    因此、Rsense 精度的选择也很重要。  

    此器件可轻松用于200-400A 范围内的应用。

    SCD 阈值 = 200mV

     CC 精度1 LSB 200mV/(2^15)= 8.4uV

    因此有24K 计数(即200mV/8.4uV ~ 24K)。

    32K-24K = 8K 计数将不使用。

    谢谢

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已关闭