This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:扩频选项

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181278/lmr43620-q1-spread-spectrum-option

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、

LMR43620-Q1没有任何引脚/功能可在我们需要的任何时候打开/关闭展频、对吧?

在数据表中、该器件似乎可以选择不使用展频。

但在器件比较表中、没有任何器件。

是否有任何选项不具有此器件的展频功能。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     是的、它没有任何引脚/功能来在我们需要的任何时候打开/关闭展频。

    第12.1.2节的意思是说、如果 OPN 中有"S"、它就会进行扩频功能。 如果没有"S"、则不是。 但是、从器件比较表中可以看出、LMR436x0系列的 OPN 中都有"S"、 并且都具有扩频功能。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速回复。 我明白了。

    我们是否有发布无扩频或可选扩频系列器件的未来计划?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryoma

    目前未看到无 SPSP 版本的计划。

    谢谢你