This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:在禁用直流/直流的情况下向输出施加电压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12003, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589544/lmz12003-apply-voltage-to-output-with-dc-dc-disabled

器件型号:LMZ12003
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

我们开发了一个板、该板使用7个 LMZ12003稳压器来生成各种电源轨。 随后是低噪声 LDO (TPS7A85)、可降至最终电压。

我们现在正处于开始为电路板加电的阶段、但由于电路板上有大量非常昂贵的 ADC (大约值£2000)、我们非常谨慎。

由于电路板的设计方式、将多个稳压器与主电源分离并不容易、也不可能将 LDO 输出与其供电的输出分离。 直流/直流和 LDO 之间确实有馈通电容器、但如果我们可以去掉它们、则不会将它们从电路板上移除以测试电源。

测试计划是通过将使能引脚接地来禁用所有 LMZ12003、并逐一释放它们以仔细检查输出上的电压。 这将使我们能够测试它们是否正常工作。

但是、我们还需要首先测试 LDO 是否正常工作并产生正确的电压。 测试这些器件的计划是从我们完全控制电压和电流限制以及快速动作过流/过压感应的电源馈电。  我们基本上可以缓慢增大 LDO 的输入电压、以确保输出在正确的点开始调节。

我的问题在于、我们是否能够在不移除直流/直流模块和 LDO 之间的馈通电容器的情况下离开。 这取决于 LMZ12003如何在不向输入施加电压的情况下对其输出施加电压。

问题是:

在不对输入施加任何电压的情况下、直接向 LMZ12003电源模块的输出施加电压是否安全? (使能引脚接地时)。

我在数据表中没有看到任何指定输出电压相对于输入的绝对最大额定值的内容。 此外、在数据表的第7.3.6节(第11页)中、注明"LMZ12003将正确启动至预偏置输出。" 这将导致我得出结论、向模块的输出施加电压应该是安全的。

您能否确认这是安全的、不会对直流/直流模块造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其分配给电源模块支持工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对其执行 ping 操作...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    对延迟答复表示歉意。
    在 EN 保持低电平时、在输出端施加电压是安全的、但在施加外部输出电压之前、请确保 VIN 处于高电平。
    所以:
    EN =低电平
    VIN =高电平
    VOUT =用于测试下游电路的外部电压

    如果您未施加 VIN、则根据外部 Vout、您可以正向偏置高侧 MOSFET 体二极管并将电流通过该二极管的电流推回到 VIN 线。

    请告诉我这是否有意义。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 这很有道理。

    此致、
    Tom。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我在您建议的配置中测试电源时没有遇到任何问题。 电路板上相当复杂的电源 已成功启动并运行。

    此致、

    Thomas。