This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:最大输出电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202, TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181028/tps562202-output-voltage-max

器件型号:TPS562202
主题中讨论的其他器件: TPS62932

 为什么 TPS562202的输出电压限制为7V?

通常、降压稳压器可以上升到输入电压。

是因为指定的电流(即功率耗散限制)?

我只需要100mA。

还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它与控制类型相关。 TPS562202采用 D-CAP 控制、输出电压高得多将影响其内部纹波注入补偿。 如果您需要高输出电压、峰值电流模式控制更好、例如 TPS62932

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx 4说明。 但对于100mA 电流、TPS62932似乎不是一个好建议。