器件型号:BQ24266
您好!
我们选择了 BQ24266作为我们电子设计的一部分、对此有一些疑问。
- 热敏电阻的相关信息。 我们不想使用一个。 数据表中显示、如果不使用 TS 功能、则应将 TS 连接到 DRV。 还可以吗? 它是否需要上拉电阻器? 什么价值?
- 我们担心电池上的过压可能性。 我们正在连接 SYS 上的英特尔 Edison、希望避免客户因错误和油炸 Edison 而连接坏电池或电压更高的电池。 当检测到电池过压时、BQ24266似乎将 SYS 连接到 BAT。 是否有办法防止这种情况、以便 SYS 将达到高于4.5V 的电压?
非常感谢