This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:Vin19V Vout 1V/10A 时的效率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181239/tps51397a-efficiency-in-vin19v-vout-1v-10a

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS51362

您好!

TI 是否具有用于 Vin19V Vout 1V/10A 的效率更高的降压转换器?

我已经测试了 TPS51397A EVM、 其效率仅为~77%

我发现 LM61495 和 TPS51362可以支持此输入/输出应用、 似乎 TPS51362比 TPS51397A 更好、或者您有更好的建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否有效率目标? 在19VIN/1VOUT/10A 时是否高于80%?

    您可以使用较低的 DCR 电感器来提高 效率百分比。

    TPS51362是一个不错的选择。 很抱歉 、我 没有 数据可以比较 相同 BOM 和相同运行条件下的两个器件效率。  

    LM61495 不属于我们的产品线。 如果您有效率目标、您可以创建一个新线程、询问相应的 AE LM61495是否 可以满足。