This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:有关电感器的设计帮助

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181194/tps5450-design-help-with-inductor

器件型号:TPS5450

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我们计划在设计中使用 TPS5450DDA 器件。 我们计算了最小电感、它的电感为15uH。 我们应该使用22uH 吗? 它是否会降低反馈环路系统的速度?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 TPS5450、22uH 正常。 请确保饱和电流高于 OCP 且额定电流高于负载电流