This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:是否存在用于钳制室内太阳能电池电压的纳安级并联稳压器?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, BQ25504, ATL431, CC2650, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590834/atl431-exists-a-nanoamp-shunt-regulator-to-clamp-voltage-of-indoor-solar-cell

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:TL431BQ25504CC2650TPS3839

是否有一个并联稳压器(或其他器件)将来自室内太阳能电池的电压钳制到3.6V (例如 Amorton 1815、在200lux 的昏暗光线下产生几或几十 uA 的电流)?

在典型条件下、太阳能电池 V 的工作电压足够低、但在光线更强的情况下、太阳能电池可生成5V 的最大电压(VOC 开路8 cells@0.6V)。  这高于负载(MCU)可以承受的 Vmax。

我看过 TL431、但"IMIN 最小阴极电流用于调节"为400uA、这让我相信它不起作用。  (但我没有并联稳压器方面的经验。)

我搜索过齐纳二极管、但找不到一个 Ir 低反向泄漏电流小于几 uA、在 VZ 或 VR 为3.6V 时拐点急的齐纳二极管。  我已经评估了 TVS 二极管(用于 ESD 保护)、但它似乎没有钳制电压。   此外、TVS 似乎是针对脉冲而不是恒定电流而设计的(但我认为封装可以承受太阳能电池产生的200uW 功率。)

我已经测试了 BQ25504 (它将钳制 Vbat 输出电压)、但我正在寻找更简单的解决方案。  (如果我想尽量减小太阳能电池的面积、我将使用 BQ25504。  但是、大多数用于室内光的非晶太阳能电池板的面积已经大于我所需要的电压、因此不需要 BQ25504的升压或 MPPT。  此外、我使用的是钽电容器、而不是超级电容器或电池、这可能需要 BQ25504的保护功能。)

我的应用是毫微功耗、占空比无线电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ATL431的行为与 TL431相同、但需要35uA (最大值)的最小阴极电流进行调节。 只要阴极电流高于35uA 且低于100mA、输出电压就会非常接近设定值。


    下面是一个应用手册链接、其中介绍了如何设置此类并联稳压器的输出电压。

    www.ti.com/.../slva445.pdf


    下面是另一个应用手册、其中介绍了 ATL431稳定性的具体细节。

    www.ti.com/.../slva685.pdf



    此致、Diego Lewis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用手册似乎说"不保证在 Ika 下调节电流小于35uA "、但太阳能电池的电流小于10uA。

    此外、随着太阳能电池的电压不断上升、电流会下降(请参阅"最大功率点")、因此分流稳压器工作的电流可能更小?

    我想我应该只是试验一下。 或者使用其他太阳能电池、例如 VOC 为3.6V 的新型 AM1606。

    在应用中、Vmax 为3.6V 的 CC2650或 MP430等物联网无线电由无电池的太阳能电池供电、MCU 可以通过切断电源来钳制自己的 Vcc、例如 LED。 但我正在寻找一种非软件的回退解决方案(比 BQ25504更简单。) 我还使用了采用纳安级电源的 TPS3839、希望您拥有一款毫微级功率并联稳压器。