This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:当 SET1引脚为低电平时、TPS3851 /超时计数器复位?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589207/tps3851-tps3851-timeout-counter-is-reset-when-set1-pin-to-low

器件型号:TPS3851

您好!

我知道当 ISET1引脚接地时看门狗计时器被禁用。 那么、这是否意味着超时计数器也会复位?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    请解释您的问题。 /reset 仅取决于 VDD 和/Mr. 如果看门狗被禁用、这意味着 WDI 的输入被忽略。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我只是问一个简单的问题。 当 SET1随附从高电平更改为低电平时、内部计数器是否复位?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    否 Set1对内部计数器没有影响。 SET1连接到使用逻辑来禁用/WDO 的内部状态机。 内部计数器不依赖于 SET1。 当 SET1变为高电平并启用看门狗时、150us 的设置时间会在检查 WDI 上的任何输入之前重新初始化看门狗。

    这是否能回答您的问题?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的观点。 让我再问一个问题来澄清我的理解。

    我知道此时 TWD 开始、也开始检查 WDI 输入(请参阅随附的)。 我的理解是否正确?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    您的蓝色文本是正确的。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael