This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772Q1EVM-CO-149:在定制设计中为端口 A 实现 USB-A 连接器

Guru**** 1279880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181108/tps25772q1evm-co-149-implementing-usb-a-connector-for-port-a-in-custom-design

器件型号:TPS25772Q1EVM-CO-149
主题中讨论的其他器件:TPS25772

我想为两个端口实施 TPS25772芯片。 该项目的目的是实现电源系统测试的自动化。 目前、我想让端口 A 连接到两个不同的 USB 连接器(可选插件)、一个是 USB-C、另一个是 USB-A 使用传统的5V/3A 配置为 USB-A 端口精确供电的方法是什么。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您联系我们、您是说 USB-A 是 A 型端口吗? 或者只是一个名称? 它仍然是 Type C 连接器。  

    抱歉、我需要更多详细信息来了解您的应用。

    此致、

    Kuno