This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010512D:输出电容器

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570723/dch010512d-output-capacitor

器件型号:DCH010512D

您好!

我的客户正在考虑连接输出电容器、例如下图、以降低噪声。

是否允许进行此连接?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇:

    µF (-) Vout 上的输出陶瓷电容器陶瓷电容器应限制在大约10 μ F 的容差。 X5R 或 X7R。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TOM-SAN、

    这是否意味着电容器应该为22uF±5uF (最大值)?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San:

    DCH01最大输出陶瓷电容为22µF +5%。

    Tom