请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 大家好、
我们的客户希望了解 DDR4的波特图(在以下条件下)。
因为他们担心 TPS51206的输出是否会振荡、因此他们希望知道相位裕度。
如果您有任何信息、请告诉我们吗?
[条件]
・VDD=3.3V
・VDDQ=1.2V
・VTT=0.6V (用于 DDR4)
・μ A 灌电流和拉电流=+/-0A、+/-2.0A (共4个)
我在数据表中找到了 DDR3的波特图。
但是、我们需要 DDR4的波特图。
我还有一个问题。
相位裕度是否受环境温度的影响?
此外、您能否告诉我们相补角是否受其他原因的影响?
非常感谢您的验证。
此致、
Kanemaru