This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:2.2MHz 负输入/负输出开关稳压器

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181129/lm51581-2-2-mhz-negative-input-negative-output-switching-regulator

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件:LM5001

我有一个使用负输入/负输出开关稳压器的应用。  输入为-40V、输出为-15V

 

我在应用中成功地使用了 LM5001稳压器、并使用晶体管将反馈反相。

 

我使用 LM51581重新设计了电路、再次使用晶体管对反馈进行反相。  我使用的 LM51581频率为2.2MHz、以避免调幅频带干扰。  LM5001以1.5MHz 的频率进行开关。

 

使用 LM5001时、我实现了超过85%的效率。  使用几乎相同的 LM51581的电路仅实现70%的效率。  LM51581内部是否存在导致问题的东西?  器件会变热、而电感器会变热、二极管也会变冷。   LM51581的开关频率为2.2MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Les

    较高的开关频率会导致整个电路中的损耗更高。 LM51571具有一个电压较低的晶体管、驱动器速度稍快一些。 您可以尝试这个。

    它与引脚兼容。

    此致、  

    Brigitte