This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:启动缓慢?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570913/tps54062-slow-start

器件型号:TPS54062
主题中讨论的其他器件:LM5020

大家好、

我对 TPS54062有任何问题、希望您能提供宝贵的意见。 请参阅下面的原理图。 这可以通过大约7V 的电池通过 D55供电。  或者、它可以由 POE 通过 D30由反激式电路(LM5020)供电、该电路具有大约8V 的电压和有限的电流输出。

负载通常为10-15mA、一切正常。  但是、某些生产单元在由3.3V 电源供电的电路中存在缺陷、导致3.3V 电流为60-70mA。  即使具有额外的负载、通过电池供电时电路仍能正常工作。  我认为这是因为电池可以提供大量电流、所以没有问题。

 

当由 POE 供电时、3V3A 输出稳定在2.5V 而不是3.3V、Vsense = 0.6V 而不是0.8V、f_switch = 50kHz 而不是100kHz。  这使我认为 TPS54062处于“慢启动”模式,这可能是因为反激式转换器无法以足够快的速度提供电流以退出慢启动模式。

 

如果我通过 POE 供电时没有缺陷(负载= 10mA)、然后手动添加缺陷(负载增加到60mA)、一切都正常。

 

请告诉我、您对导致这种情况的原因有什么看法。

 

谢谢、

Nabeel

TPS54062

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很可能正确、POE 电源无法提供足够的电流。  当 FB 电压较低时、您会看到频率折返。  在慢速启动期间、您必须提供额外的电流来为输出电容器充电。