This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:导入 gg 文件时出错。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569877/bq34z100-g1-error-during-importing-gg-file

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我已根据新电池在 gg 文件中进行了一些更改、并尝试在 Battery Management Studio 中导入、但根据所附的屏幕截图、它会显示错误。

请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC Offset 参数必须超出 bqStudio Setup 允许的范围。 尝试将此 bqz 文件放在 config 目录中、然后重新打开 bqStudio。 我降低程序允许的阈值。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    e2e.ti.com/.../4885.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速回复。

    Earlier 我有4000 mAh 电池的黄金映像、但由于应用的变化、我们将使用2600 mAh 电池。

    我们希望为2600mAh 电池创建新的黄金映像。

    请指导我们为2600mAh 电池创建黄金映像的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用相同的基本参数集、则可以按照以下步骤操作。

    1. 您需要为新电池找到良好的 ChemID 匹配。 使用 GPCCHEM 工具查找匹配项。
    2. 从包中导出 gg 文件。 将更新状态和两个周期计数设置为0。 更新设计容量参数。
    3. 将默认 srec 编程到器件中。
    4. 将更新后的 gg 文件编程到器件中。
    5. 对 ChemID 进行编程。
    6. 校准电池组。
    7. 启用它。
    8. 运行优化周期。

    您现在可以创建黄金包。

    1. 从包中导出 gg 文件。 将 Update Status (更新状态)设置为2、并将两个周期计数设置为0。
    2. 将默认 srec 编程到器件中。
    3. 对 ChemID 进行编程
    4. 将更新后的 gg 文件编程到器件中。
    5. 导出 golden srec 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您能否引导我在导出的.gg 文件中设置哪个参数、除了更新状态、周期计数到0、设计容量参数。?

    b 因为我遵循了你所提到的相同程序。 我更改了当前相关参数、并尝试在软件中上传该文件、但它给了我上述错误。

    请提供优化周期指导。 即运行优化的步骤。

    如何执行 C/2和 C/5优化周期?

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们已将更新后的 gg 文件编程到器件中并开始充电日志。 但是、即使在5-6小时的电池充电百分比之后、也仅显示8%。

    请对此问题提供支持。

    谢谢!!