This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:数字隔离器配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7831, ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570536/lmg3410-configuration-with-digital-isolator

器件型号:LMG3410

你(们)好

我们的客户将使用该器件。 他们正在考虑使用数字 ISO (ISO7831、ISO7821等)进行配置。

有两种配置。

 数字隔离器用于高侧和低侧。

   (例如、LMG3410HB-EVM  http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snou140/snou140.pdf

 2.数字隔离器仅用于高侧。

   (例如数据表第1页。  简化的系统图)

您建议使用哪种?  1的成本将高于2。

如果有任何问题、您能否为每种配置类型提供任何建议?  

如果没有任何疑虑、我们选择#2。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji 先生、

    感谢您的参与。 您的问题的答案取决于最终应用;

    对于控制器位于次级侧的隔离式拓扑、应隔离高侧和低侧栅极信号。

    对于图腾柱 PFC 等非隔离式拓扑、低侧的数字 ISO 可在以下情况下移除:
    1) 1)控制器补偿高侧和低侧栅极信号之间的延迟不匹配、因为高侧 PWM 信号会在信号电平转换时具有额外的传播延迟。
    2) 2)电源和噪声信号通过适当的布局进行去耦、并且 AGND 是开尔文连接到低侧 FET 的源极。 否则、高频噪声会使输入 PWM 信号失真。
    3) 3)PWM 信号上的高频噪声应由 RC 滤波器进行滤波。

    我们很乐意回答您的任何问题。

    如果此帖子回答了您的问题、请按下面的"验证答案"按钮。