This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110:Rsense 大于20m Ω、分辨率更高

Guru**** 2464520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570900/bq34110-bq34110-rsense-greater-than-20mohms-for-greater-resolution

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQSTUDIO

您好!

bq34110的数据表显示 Rsense 应介于5和20m Ω 之间。 但是、应用手册 slua792表明这并不是一个真正的问题。 增加 Rsense 是否有任何问题、从而为 CC ADC 获得更好的 LSB?

例如、我得到了器件的最差 LSB (当 ADC 为14位、而不是15位时)、单位为伏特:

LSB = V (SR)/ 2^14 = 0.25/2^14 = 15.259uV

如果我需要50uA 的电流 LSB、我需要305.18m Ω 的 Rsense。 这会将我的最大可读电流设置为:

I (max)= V (SR)/ 2 / Rsense = 0.25/2/0.305 =~410mA

该最大电流对于我们的应用来说非常好。 除了 Rsense 上的较高损耗外、该 Rsense 值为何不可接受?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred
    感应电阻器上的压降必须保持在+/-125mV 以下、因此感应电阻器的电压最高可达304m Ω。 我们可能需要提供一个特殊的.bqz 文件、以便输入该值电阻器。 您可能还需要使用反向电流调节来允许电流报告使用更多寄存器。 是 bq34z100-G1网站上的一份应用报告、涵盖了正常缩放。 您将向上扩展而不是向下扩展。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas、感谢您的回答。

    由于我不会将 bq34110与 bqStudio 一起使用、而是与微控制器一起使用、我是否能够将 bqz 文件转换为 I2C 命令?

    此外、您还使用了缩放功能(n_cells_register = real_n_cells/scaling_factor)进行了设置。 该比例是否不会影响 CEDV 算法? 我是否应该对2节串联电池而不是1节串联电池执行 CEDV 表征?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用 bqStudio、则无需 bqz。 我认为您的设计过程将更加顺利、如果您确实使用 bqStudio、则需要在运行放电之前进行扩展以找到 CEDV 系数、并且您可以使用单节电池或两节电池组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使用 bqStudio 来表征我的电池、但对于校准步骤和产品本身、必须使用 MCU 来完成。

    感谢你能抽出时间!