This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:是否可以将两个输出连接在一起以使输出电流加倍

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, UCC39002, UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590392/webench-tools-tps40170-is-it-possible-to-connect-two-outputs-together-to-double-output-current

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: UCC39002UCC27210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我必须做的是、将同一原理图中的两个输出与 TPS40170连接在一起。

当我们使用通用跟踪信号和同步时、是否可能发生这种情况?

目标是在高达40A 的电流下提供更多的输出功率。

输入电压:46V.. 52V; 输出电压1V。 42V;输出电流:0.2A 40A 持续电流、跟踪功能高达125Hz。  
 

此致

Klaus Gobba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然从技术上讲可以并行连接两个 TPS40170、但通常并不实用。 两个控制器没有直接的方法来平均共享电流。 对于电压模式控制器件 TPS40170尤其如此。 如果您需要并联两个、我建议您使用 UCC39002等负载共享控制器来实现负载共享:
    www.ti.com/.../ucc39002
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的发言。

    ucc39002只有14V 的工作电压=>更少的是,我们需要高达42V 的电压。

    现在、我要向另一个方向思考。

    当我们使用额外的高侧/低侧驱动器时、例如 UCC27210 = 4A

    TPS40170的 HDRV LDVR 输出将更低至 TTL 电平=> UCC27210的输入 HI 和 HL、并且它将强驱动功率 FET´s。

    当然、我们必须在 TPS40170上操作 OSP 和 SCP 等其他操作。 高侧和低侧的延迟应相同。

    您认为我们是否有机会达到输出1V ... 42V、最高40A?

    或者、您是否有更快速、更强大的高侧/低侧驱动器建议?

    此致

    Klaus Gobba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 UCC39002不适用于您的特定应用。 该参考只是作为一个示例给出的。 我不直接支持 TPS40170。 由于我们提供低电压/中电压范围输入电压、因此我的特定产品系列不会有任何能够满足您需求的解决方案。 让我将此线程分配给宽输入电压应用管理器、以查看它们可能具有的内容。