This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110的碱性化学 ID

Guru**** 2464520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570911/bq34110-alkaline-chemid-for-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我想将 bq34110用于2节 AA 碱性电池。 我们的电池没有 ChemId (Energizer Max AA)、但我在 bqStudio 中看到另一节碱性电池有一个。 是否可以为我的电池类型创建化学 ID?

此外、CEDV 算法是否适用于碱性电池、前提是我执行监测参数计算器工具所需的6项测试?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现有的碱性化学 ID 可能还可以、因为 CEDV 监测计仅在首次连接电池时使用 OCV 表进行容量仿真。 更大的问题将是我在您的其他文章中讨论的堆叠电压。

    e2e.ti.com/.../2093492
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!

    不用担心、监测计将提供3.3V 电压、因此在该侧不会出现问题。