This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:驱动8个 LED#39;s @ 3A 的 MOSFET 的热问题

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570869/lm3424-thermal-problem-with-mosfets-driving-8-led-s-3a

器件型号:LM3424

您好!

我想使用 LM3424 使用24V 电池驱动8个 LED 的@ 3安培(CreeRegisteredXP-L2,8x2系列并联排列)。 我购买 了 LM3424BKBSTEVAL、它已经提供了1A 的输出。

我尝试了数据表(AN-1967)中提供的替代设计、该设计提供2.5A 输出。 它确实可以正常工作、但 PCB、MOSFET (Q1)和主二极管(D1)发热得像地狱一样。

我运行 webench、但它不能为 Q1提供器件型号。

我已经将电感器和二极管更改为更大的电感器和二极管、但  Q1 在导通仅5秒的时间内保持发热状态。 我甚至尝试了两个并联的功率 MOSFET。 我将 Q1更改为  IRFP048NPBF、 IRFS4115TRLPBF、但两者都有相同的问题。

我还连接了我的 LED 阵列:

e2e.ti.com/.../8206.SIN000065_2D00_01_5F00_Helios_5F00_2x8_5F00_SCH.PDF

您能建议我在我的设计中使用一些功率 MOSFET 吗? 一些铜面积的散热技巧/布局指南也很有用。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    这两款 IRF 器件不会为您提供更好的结果。 对于开关电压、您的大部分损耗不可能是 RDS (on)导通损耗、而是交流损耗。 这两个器件在栅极电荷与 Vgs 关系图中具有非常高的 Qg 和非常长的平坦区域。 因此、您将需要最大程度地减少总栅极电荷并使用具有极小平坦区的 FET。 在这方面、EVM FET 实际上非常好。 但在某些情况下、如果您尝试驱动大量功率、而这正是其中之一、则需要考虑以较低的开关频率运行、并在需要时使用较高值的电感器。 如果以一半的开关频率运行、则交流损耗也会减半。 这也有助于二极管功率耗散。 500kHz 是大于60W 输出功率时的一个位高。 您还可以在较大的情况下使用 FET 来帮助散热、但仍需注意栅极电荷。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克林顿、

    感谢您的快速响应。

    因此、我的主要问题是交流损耗。 我正在寻找一个具有较大外壳但具有相似 Qg 特性和低 RDS 的 FET。 我找到了 AOB416。  您认为该 FET 可以正常工作吗?

    此外、对于较高值的电感器、您的意思是什么? 额定电感器? 或电感参数本身?

    我没有意识到开关频率可能是问题、因为几乎所有示例都使用500kHz 或更高频率。 我将尝试将其减半、看看会发生什么情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    根据数据表、这是一个非常好的 FET。 您可能仍需要降低开关频率。 交流损耗与开关频率成正比、但更重要的是、这里是漏极电压的平方。 这就是高功率、高开关电压应用通常需要较低开关频率的原因。

    较高的电感值是可选的、我的意思是电感值、它只是为了在较低的频率下保持电感纹波电流不变。 如果您可以承受更多的 LED 电流纹波、或者您可以添加输出电容、则无需这样做。 当然、饱和电流额定值也非常重要。

    此致、

    克林特