This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:启动时间与 TPS730的旁路电容器之间的关系

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569343/tps730-the-relationship-between-start-up-time-and-the-bypass-capacitor-of-tps730

器件型号:TPS730

你(们)好

我的客户对 TPS73018和 TPS73025有2个问题。
1。
启动时间在数据表中被写入为0.05us (旁路电容为0.001uF)。
我的客户使用这些旁路电容器为0.1uF 的器件。
您能告诉我电容器的值或该计算方法的启动时间吗?
2.
旁路电容器必须不超过0.1uF、以确保在数据表中的内部开关提供的快速启动时间内充满电。
您能告诉我大概 该时间与电容器值之间的关系吗?
此致、
横田洋三



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    在我们研究您的问题时、请为您提供一个短暂的延迟。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    很抱歉、您是否能告诉我 这些问题的实际状态?
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    很抱歉我花了这么长时间。 运输出现延误。 我正在处理您的查询。

    非常尊重、
    Ryan