This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:次谐波振荡

Guru**** 2768125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM5001BSTEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590523/lm5001-subharmonic-oscillations

器件型号:LM5001

我有一个 LM5001BSTEVAL 评估板。 由于我的应用、我的输出上有2000uF。 在2Hz 时、输出以4安培的电流脉冲持续5ms。 当然、输出会下降、这是可以的、LM5001会以大约80mS 的频率将其充电回48V。 这对我的应用来说很好。

但是、通过使用我的本地 FAE、通过查看开关节点、我们确定当施加负载时、在80mS 恢复周期内、似乎存在次谐波振荡。 这在第一幅图像中显示、其中黄色迹线是开关节点、紫色迹线是48V 输出、蓝色迹线是低侧开关的低端(零伏意味着负载打开、48V 意味着负载关闭)。 您可以看到、在附件中、蓝色在上升、这意味着它是加载周期的结束。

我在没有2000uF 的情况下进行了0.6安培脉冲负载测试、只是为了查看库存评估板的功能、它还具有次谐波振荡、尽管它们之间的周期差异不大、请参阅第二幅图像。

输入电压为16V、并且评估板没有变化。

我是否需要担心一个问题? 它可以连续执行第一幅图像中显示的 funcion。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    次谐波振荡会产生难看的波形、但在调节输出时不会产生任何问题。
    由于器件内部的斜率补偿量是固定的、因此增加功率电感器的电感是最小化次谐波振荡的唯一方法。
    谢谢。