This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080A:关于输出短路模式(异常情况)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62080A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568641/tps62080a-about-output-short-mode-abnormal-condition

器件型号:TPS62080A

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用 TPS62080A。

然后、"VOUT1=3.3V"和"VOUT2=1.2V"可能短路。


 

我想每个器件都不会因该输出短路而出现故障。

我认为如下。

我的理解是否正确?

 

[我的猜测]

-首先,如果每个输出电压都短路,电流从“TPS62080A_1”流经“TPS62080A_2”的输出电容器。

之后、"VOUT1"和"VOUT2"变为相同的输出电压(1.2V)。

然后、TPS62080A_1的电流限制正常工作、TPS62080A_2停止开关(因此低侧 FET 导通)。

 

另一方面,我们担心“TPS62080A_2侧”是否不会失败,因为该器件没有针对这种现象的保护功能…

如果您有任何疑问和建议、请告知我们吗?

 

如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、

我可以发送客户信息。

我期待您的回复。

 

[我的电子邮件地址]

Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

 

非常感谢您的验证。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可以的、因为电压处于器件的额定值范围内、并且器件不会灌入电流。 在输出端施加电压时(请参阅产品页面 www.ti.com/.../slyt689.pdf 上本应用手册中的第6点)、IC 将进入 PFM 模式并停止开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    感谢您提供信息。

    我确认了应用手册。


     

     

    我的理解如下。

    我的理解是否正确?

     

    [我的理解]

    如果每个输出电压都短路、"VOUT1"和"VOUT2"会变为相同的输出电压(3.3V)。

    然后、TPS62080A_1稳定运行(因此电流限制不起作用)、TPS62080A_2停止开关(因此高侧和低侧 MOSFET 关闭)。


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS62080A_1正常运行。 它的电流限制仍然有效。

    我不知道反向电流是什么意思。 带有蓝色 x 的节点短接至3.3V。 这些是电路中的同一节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    感谢您的回答。

    很抱歉让您感到困惑。

    我知道 TPS62080A_2会停止开关、因此器件不会灌入电流(低侧 MOSFET 关闭)。

    因此、我想在图中展示这种理解。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Kanemaru