This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:TPS65233电流设置和5V 效率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570464/tps65233-tps65233-current-set-and-5v-efficiency

器件型号:TPS65233

TPS65233是否可以设置为电流限制为100mA?

从5V 输入源到100mA 输出的升压效率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    可选电流限制是 VLNB 引脚上 LDO 而非升压转换器的功能。 升压转换器根据不是可设置值的开关电流限制进行逐周期电流限制。

    升压转换器的效率在很大程度上取决于输入和输出电压以及输出电流。 现在很难说输入电压只有5V 和100mA