This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:空载电流过高

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570248/tps61020-no-load-current-is-too-high

器件型号:TPS61020

大家好、我正在使用这块包含2个 AAA 单元的芯片、并尝试使用它运行 XBee 。

但在空载时、这种电 流消耗超过10mA、远高于数据表中提到的值。 根据数据表、空载时电流应约为50uA。

这是我的选择。 这方面我找不到任何问题、如果有任何帮助、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此原理图有许多疑问:
    FB 引脚如何连接到输出端? 您看到的是稳压输出吗?
    2.原理图显示您的输出电容器偏振方向不正确,这可能只是一个拼写错误。

    如何定义空载? 该 REG-3.3V 连接到什么?
    如何测量10mA?