This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 简单 USB 转单节镍镉电池充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569772/simple-usb-to-1-cell-nicad-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25120BQ25100

我需要一个由 USB 供电的简单充电器来为单节镍镉电池充电。 这适用于可穿戴设备、因此布板空间和未插入 USB 端口时的电池消耗都非常宝贵。 我查看过许多不同的器件、但它们似乎都很复杂、需要太多分立器件。

我能否获得有关可能满足我要求的内容的建议? 越便宜越好越少越好。 电池寿命的延长当然很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、George、

    您可以找到的最佳解决方案类型是线性充电器、它可以在 USB 上执行协商。

    如果您已经了解了适用于 Nicad 充电器的 TI 产品系列、它们都是较早的开关模式器件、如果您从其他供应商那里也发现了这种器件。

    我很好奇您为什么不探索锂离子电池袋。 与可缩短项目运行时间的镍镉电池相比、镍镉电池可以变得非常小并具有更好的能量密度。 另一个优势是 bq25100或 bq25120等线性充电部件确实非常出色、并且面向可穿戴设备。

    我有兴趣听取您的想法。