This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仅提供两个输出的24V 锂聚合物电源监控...

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585967/power-monitoring-for-24v-lipo-with-only-two-outputs-available

主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z100-G1

你(们)好。

我正在使用24V 8节锂聚合物电池...

问题:-由于制造错误,无法监控每个电池单元。 一次只能监控24伏电压。 如何实现这一点????

我的想法是:我想放电一次电池,计算提供的总功率,然后把它除以100。 现在,我将监视电源,并在提供(totalpower/100)时继续降低其百分比。

我的想法是否可行??

如果可能的话,最好的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kshitiz、
    您必须确定适合您的商品的商品。 监测有时使用电池组电压完成。 保护通常针对单个电池电压完成、因为仅使用总电池电压时、不知道一个电池是否处于高电平、另一个电池是否处于低电平。 如果您有特定的 TI 器件型号、我们可以帮助您解决有关该器件的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1、bq34110... 我能不能和他们一起去…
    www.ti.com/.../bq34110.pdf
    www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kshitiz、
    是的、对于电池组电平测量、这些部件似乎是合理的。 如果您有一些问题、我希望您能在 Gauge 论坛上获得帮助。 我不承认其他保护问题、并将此标记为"结束"。